This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:靠近基板通信负载的 AFE 最大

Guru**** 2615935 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914235/bq79616-q1-afe-close-to-base-board-communication-load-is-largest

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

在菊花链架构中、最靠近基板的 AFE BQ79616将具有最大的通信负载、因为无论 MCU 想要与 BQ79616通信、通信都必须通过第一个通信负载。 它可能会导致不同模块之间的不平衡。

在考虑此类问题时、除了通过 GPIO 向电阻器无源耗散能量之外、我们是否还能从其他竞争对手中受益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    另一种选择是使用环形架构、首先使用北向返回所有数据、

    然后使用南向返回所有数据。 因此、从长远来看、功耗会降低。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    谢谢你。

    假设1最靠近北方的基板、8最靠近南方的基板。 我们有8个器件位于一个环中。

    如果先使用北向、再使用南向、那么4号和5号设备的通信负担似乎最低、1号和8号设备的通信负担似乎最高。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如果是北向、则将 COMH n 更改为 COML n+1、则器件1最重、器件8最轻;

    如果 是南向、则将 n 的 COML 更改为 n+1的 COMH、则器件 8最重、器件 1最轻;

    Andy