This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:汽车应用

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155-Q1, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914533/lm51551-q1-automotive-app

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155-Q1LM51551

我之前使用的是 LM5155-Q1升压转换器、但有一个问题。

我们的电路与数据表的典型应用一样。 我已经切断了偏置引脚的走线,因此没有电源进入升压转换器。 但我看到偏置线上的电压为1.25V。 除偏置线路 A 1.25V 和 PGOOD (1.75V)之外、所有其他线路均为0V。

 

我是否遗漏了什么? 您能不能帮助我了解偏置线发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM51551。

    您能否发布您的原理图? 这将帮助我更好地了解应用。

    谢谢、

    Garrett