This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:如何确认 LM25141-Q1正在工作

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1, LM25141, LM2672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910722/lm25141-q1-how-to-confirm-the-lm25141-q1-is-working

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25141LM2672

,先生你(们)好

   ,  。后级 MOSFET 的电路,如何确认 LM25141-Q1正常工作?或在上电后应测量哪种信号、我可以确认 LM25141-Q1工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    PMP15019 具有显示正确运行的测试结果。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

      我:了 LM25141电路板(根据 Vout=3.3V 设置)今天、请查看以下的 TSST 结果

      1,VDDA&VCC 为5V,、但有时 VDDA 输出仅为2.8V,、SW,HO,LO 为无输出

       2 μ A 当 HO 和 LO,输出时、VDDA&VCC 下降约1V

       3 μ s 当,为3.3V 时、振幅在 3.3V 和3V 之间不是恒定的,μ s

    能否帮助我确认原理图是否正确?

    e2e.ti.com/.../3632.Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    您的原理图显示了 VDDA 通过0欧姆电阻器(设置3.3VOUT)连接 LM25141的反馈节点、但它也通过 0欧姆电阻器连接到 LM2672的5V 输出。 这将妨碍调节。 第二个0欧姆的 A DNP 吗? 如果不是、请尝试移除该电阻器。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam,ć

      是,电阻器为 DNP。 ?HO 的输出不正确,并且 LO&SW 不输出,您能给我一些关于调试的建议

      谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    我注意到您的原理图上还有一些可能的问题:

    1. LM25141-Q1输入端的 Cin 为470nF。 同一节点上有更多的电容、但布局上的电容可能太远、无法让 LM25141-Q1受益。 请尝试在输入端放置10uF 的额外电容。

    2. VCCX 应根据数据表的要求接地。

    请分享显示 HO 的波形。 我想看看你的意思是不正确。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我稍后会将其发送给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaffe、   

     我测量了 HO&L 波形,请查看下图:HO 输出(黄色),LO 输出(蓝色)

      但我非常困惑的是、开关频率与电路,中的2.2Mhz 设置不匹配、根据占空比(Vin=12V,Vout=3.3V)、HS 和 LS MOSFET 开关时间也不正确。

      您是否认为问题可能出在哪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    这非常有趣、在12V 至3.3V 的占空比下、我希望黄色为 LO、蓝色为 HO。 在这种情况下、还请分享 SW 和 VOUT 的波形。 到目前为止、我不确定这是如何发生的。

    Sam