This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:电源输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5181, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910678/lm5181-power-output

器件型号:LM5181
主题中讨论的其他器件: LM5180

你(们)好。

我想设计双路输出直流/直流隔离式转换器

我的输入范围是12 - 65伏,输出1直流:5V@750mA  输出2直流 :5V@10mA

我从 webench 获得了一个输出的设计、我从5181评估板中学到了简单的方法、只需再添加一个绕组双输出设计即可。

因此、在研究时、我看到了一个表格、其中显示输出电流随输入电压变化。 我在这里附上了该表

我的问题

该表的内容是什么?

2.输出电流是否不恒定,是否真正取决于输入电压?

3、无论输入电压如何、我都需要750mA 和10mA 的持续负载电流、这是5181或任何其他器件都可以支持的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    图像未正确连接。 请再次附上、我将查看。

    不过、通常情况下、该器件会调节输出电压。 输出电流将取决于负载。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我已将电子电路连接为负载、它将获取50至500mA 的可变电流 、具体取决于哪个电路处于活动状态、例如通信和显示。

    如果我使用7805等线性稳压器,无论输入电压在7.5至30V 的范围内变化,输出电压都将保持在5V,输出电流 I L消耗(可能低至10mA 至1A)。

    我想用这个设计取代7805、将输入电压延长至65V。

    下表显示了不同输入电压下的不同输出电流。

    我们希望输出电压稳定在5V (具有允许的电压调节),并且在12至65V 的范围内,输出电流可以在任意输入电压下从空载到最大负载不等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我已将电子电路连接为负载、它将获取50至500mA 的可变电流 、具体取决于哪个电路处于活动状态、例如通信和显示。

    如果我使用7805等线性稳压器,无论输入电压在7.5至30V 的范围内变化,输出电压都将保持在5V,输出电流 I L消耗(可能低至10mA 至1A)。

    我想用这个设计取代7805、将输入电压延长至65V。

    下表显示了不同输入电压下的不同输出电流。

    我们希望输出电压稳定在5V (具有允许的电压调节),并且在12至65V 的范围内,输出电流可以在任意输入电压下从空载到最大负载不等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    该表显示了最大负载电流。 这并不意味着输出将始终为您提供该电流。 这意味着该器件将调节输出电压、并能够提供从0A 到指定电流的输出电流。

    2.输出电流取决于输出电压(您设置的电压)和负载。

    3.是的,这是可能的。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam、

    从您的答复中,不清楚是否可以满足以下要求。

    以下是我使用 LM5180或 LM5181 (隔离式)的要求

    输入电压范围为10 - 65V、5V 直流时的输出电流为750mA。

    因此,在给定的10V DC 至65VDC 输入电压范围内,所需的输出是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    很抱歉我的回复延迟了。

    是的、这是可能的。 LM5180的额定输入电压高达65VIN、具有额定电流为1.5A 的内部 FET。 您可以在 产品页面上找到参考设计和评估板、例如此 EVM 和此具有多个输出的参考设计。

    Sam