This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:过流期间的行为

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913768/tps63001-behavior-during-over-current

器件型号:TPS63001

您好!

我想在阅读数据表后澄清器件在过流情况下的工作原理。

两种情况:

  • 如果电源轨达到3.3V、然后出现过流情况、我相信输出电压将开始下降。 该器件将继续尝试调节输出、并根据故障的严重程度、该器件会改变电流限制。 短接至 GND、400mA、电流略过大您可能会发现器件的稳压输出(略低于3.3V)、但并不完全关闭。 是这样吗?
  • 第二个条件是、器件在启动时永远不会达到稳压状态。 根据电压的不同、器件的电流限制为不同的值。 是否有曲线显示了0.0V 至1.2V 标称电压范围内的行为?

谢谢!

John

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    1.是的,你的理解是正确的。  

    2.如果输出电压高于1.2V、则该器件的电流限制应处于正常值。 关于曲线、您是指显示1V 输出或0.5V 输出下的电流限制的曲线。 我认为我们没有这样的曲线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    感谢您确认我的理解和其他意见。  

    小心!

    John