请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 您好!
我们有三个具体的电路板、BATDRV 为高电平、如下所示。 我是否可以知道可以将 BATDRV 保持在如此高的水平、以便进一步调试?
|
VBUS |
VSYS |
VBAT |
BATDRV |
VREGN |
|
|
董事会1. |
19.9V |
9.2V |
9.27伏 |
9.2V |
6V |
|
董事会2. |
19.9V |
13.2. |
13伏 |
13.2V |
6V |
|
董事会3. |
20V |
11伏 |
10.6V |
11伏 |
6V |
谢谢!
安东尼