This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77908A:VCX 引脚上的输入电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77908A, BQ77915, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914212/bq77908a-input-current-at-vcx-pins

器件型号:BQ77908A
主题中讨论的其他器件: BQ77915BQ76930

请告诉我 bq77908A VCX 引脚的输入电流值。
bq77908A 的数据表中未包含 VCX 引脚的输入电流值。

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    您是对的、它看起来不像数据表中指定的 VCX 引脚的输入电流。 您应该能够通过测量输入滤波电阻器上的电压来测量此电流。 对于 BQ77915等许多器件、它在+/-100nA 范围内、但我不确定该器件。  

    我看不到该器件用于许多新应用。 您认为 BQ76930或 BQ77915可能更适合吗?

    此致、

    Matt