This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3312:无噪声输出电压与温度间的关系测量

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914162/ref3312-measurement-of-output-voltage-vs-temperature-without-noise

器件型号:REF3312

您好!

如何测量电压基准输出以生成输出电压与温度间的平滑曲线图。 该图中似乎没有噪声。 我想使用自己的测量值来再现数据表的输出电压与温度间的关系图。

谢谢、

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    输出电压与温度间的关系是由许多点组成的离散图。  例如、我们将温度从25°C 调节到27°C 、让器件浸泡至少5分钟、然后读取温度读数。 我们将这些读数合并为一个图形。 噪声是基于时间的测量、不会应用于这种类型的图、因为我们不会在温度变化时对输出进行连续采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marcoo 的回应。 是在每个温度下进行单电压测量、其中包括噪声对其幅度的影响、还是通过在该温度下进行大量测量和计算平均值等操作来降低噪声的影响?

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    每个点应是一个测量值。 与 未出现的温漂相比、噪声的影响总体较小。