This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:SYNC/MODE 引脚的连接目的 GND

Guru**** 2554200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914394/lmzm33606-connection-destination-gnd-of-sync-mode-pin

器件型号:LMZM33606

大家好、
在数据表中、连接到 SYNC/MODE 引脚的 GND 被描述为 AGND。
但是、LMZM33606EVM 的原理图(图6)中为 PGND。

哪一项是正确的、AGND 或 PGND?
两者都没有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SYNC/MODE 引脚可连接至 AGND 或 PGND。 AGND 和 PGND 在内部连接、因此它们实际上是同一个节点。

    建议连接到 AGND 的原因是、AGND 中的噪声较少。

    但是、对于同步/模式功能、我认为连接到 AGND 或 PGND 不会出现问题。

    此致、

    Jimmy