This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMR36015:输出不是从 LMR36015测量为-5V

Guru**** 2504885 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914014/webench-tools-lmr36015-output-is-not-measured-as--5v-from-lmr36015

器件型号:LMR36015

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我使用 LMR36015设计了具有7.4V 电压的-5V 逆变器。 但我得到-1V、那么我如何解决这个问题呢?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpaslan、

    我认为原理图中有错误吗?  R15需要从 FB 引脚连接到-5V 输出电源轨、而不是从 FB 引脚连接到 GND。。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    是的、你是对的。 您的建议解决了该问题。 实际上、在打印 PCB 之前、我使用您的 Webench 软件仿真了该电路、并于2019年7月23日至24日与您的团队成员一起验证了该设计。 因为我们不想面对任何问题和任何跳线解决方案。 它会导致噪声和功率损耗。 我很高兴你的建议能够解决这个问题。 但 PCB 具有跳线、那么 TI 是否可以承担 PCB 制造成本的退款责任?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpaslan、

    很抱歉、设计有一些问题。  我建议您联系 TI 代表或分销商、了解您的体验、因为我无权发放退款。