This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3463:光学应用(范围)

Guru**** 2593600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3463, LM3464, LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914454/lm3463-optical-application-scopes

器件型号:LM3463
主题中讨论的其他器件: LM3464LM3466

我们目前正在评估 LM3463在新项目中的使用情况、并有兴趣了解是否有可容纳高于95V 的 VCC 的选项(不同器件或型号)。  我们对高达300V 的最高实际电压感兴趣、同时能够调节 LED 电流通道。

 

我们还对如何在户外环境(即高速公路沿线)中保护组件免受腐蚀的建议感兴趣–PCB 不会位于密封外壳中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    我想看看 LM3466、它有一种更高电压的方法、数据表第11页。  LM3464还具有相关信息、如数据表第21页的图26。  LM3464的运行方式与 LM3463类似、因此、虽然没有相关信息、但也可以使用 LM3463执行此操作。

    环境不是我们通常会提出建议的地方。  我会查看不同的保形涂层、但如果 LED 是这种涂层的一部分、则似乎需要以某些 IP 等级封装。

    此致、