This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:不带负载移除检测的故障恢复方法

Guru**** 2608935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ76920, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913013/bq77915-fault-recovery-method-without-load-removal-detection

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ76930BQ76940

我想将 BQ77915用于我们的产品、作为内部电池保护。 从我们的工厂发货后、无法移除连接到 BQ77915的负载。
您能否告诉我如何禁用负载检测作为 UV、OCD 的恢复方法...

在我们的测试中、一旦发生一些故障并且 DSG FET 关闭、我们就无法开启系统。  

我正在考虑2个想法。

1) 1)更改 R_LD、然后 VLD 保持在 VLDT 下
->如果发生 OCC 故障,是否无法恢复? 如果我们假定由于 OCC 阈值(20A)远高于充电电流(1.5A)而不会发生 OCC,1)是有用的解决方案?

2) 2)移除 CHG FET 和 DSG FET。 将 CHG 引脚和 DSG 引脚连接到 MCU。  
如果 MCU 检测到 BQ77915的故障状态、则 MCU 会降低系统电流或停止充电等

我在 E2E 中看到了其他问题、找到了 BQ7791504。 是否更适合用于我们的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ77915具有用于恢复的出厂可编程选项、其中一个选项是计时器自动释放。 遗憾的是、对于可订购选项、可用的器件型号仅将负载移除作为恢复选项。 如果项目的数量足够高、我们可能能够生成一个新的器件型号、并对另一个选项进行编程。

    BQ7791504完全禁用电流和温度故障。 因此、该器件仅具有过压、欠压和电池平衡功能。 如果这符合您的应用需求、这可能是一个不错的选择。

    更灵活的选择是 BQ76920等电池监控器。 (BQ76930和 BQ76940也可用于较多的电池节数)。 BQ76920具有寄存器、因此您可以使用 MCU 修改故障阈值。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。

    感谢您的支持。

    我还有一个关于 BQ77915负载检测机制的问题。

    我们的系统连接到 PACK+/PACK-、PAK+线路具有 FET 开关来打开/关闭系统。
    关闭开关时、泄漏电流约为10uA。

    当泄漏电流为10uA 时、V_LD (10uA x 200kOhm (R_LD_INT)= 2V)大于 V_LDT (1.3V)。

    我认为这意味着 BQ77915无法通过关闭系统来检测负载移除。
    如果泄漏电流降至5uA (V_LD=1V)以下、BQ77915可以检测负载移除。

    我的这些考虑是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来是正确的、但我认为在 EVM 上测试这一点很重要。 200k 电阻器值只是一个典型值、因此我不知道该引脚上的预期范围是多少。 数据表中没有此参数的最小值和最大值、因此我担心分布可能会出现问题。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。

    我使用 BQ779504进行了测试、效果很好。

    由于 BQ7791504的电流保护被禁用,我是否可以移除 R_SNS 并在 SRP 和 SRN 之间短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于 BQ7791504、SRP 和 SRN 可以短接在一起。

    此致、

    Matt