This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:TPS82140SILT

Guru**** 2389790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912557/tps82140-tps82140silt

器件型号:TPS82140

您好!

我在82140 12V 至3.3V 输出上遇到高纹波(~70mV)。 我已使用 Webench 验证和仿真了我的设计、纹波为~11mV。

请告知、

Gilad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilad、我不清楚您在示波器捕获中显示的内容。 我在黄色 Ch1上看到高频噪声、但不看到模块的稳态开关纹波。 您能否放大3.3Vouput、交流耦合20MHz 带宽、x 刻度为每分段1us? 您是否使用本文中提到的象形或同轴电缆方法进行测量: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/07/27/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的帮助。

    随附的是您要求的测量值。 我使用 的是"尾纤"方法。

    Gilad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    仅需澄清一下、我的主要问题是1.2V 输出。 这会导致我的加载执行不足。

    还连接了1.2V 输出。

    Gilad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gilad、

    感谢您提供更多信息。 我看到您的示波器已设置为350MHz 带宽。 凭借这种宽带宽、您将看到更高频率(HF)的开关噪声、而不仅仅是模块开关频率下的低频纹波。 WEBENCH 不会对 HF 噪声建模、只会对低频纹波建模(您通常会在20MHz 示波器带宽限制下看到)。

    您可以尝试添加小型陶瓷电容器(纳法拉范围)以提供 HF 旁路、从而帮助滤除此开关噪声。 您可以将它们放置在更靠近负载的位置、并测量负载的纹波。  您可能会发现有关此主题的视频对您有所帮助:https://training.ti.com/power-tips-measuring-vout-ripple-dcdc-converters

    以下是另一个有关降低输出噪声的视频、您可能也会发现该视频很有用: https://training.ti.com/understanding-measuring-and-reducing-output-noise-dcdc-switching-regulators

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kris。

    非常感谢您的帮助。 随附两个测量示波器捕获。

    1:
    黄色= 12V 大容量电容至3.3V 直流/直流、蓝色= 3.3V 输出电容、红色= 1.2V、在靠近负载的10nF 电容上测得。 350MHz 带宽、"尾纤"测量样式。
    您可以清楚地看到、HF 开关噪声是我们问题的主要原因。 我们不知道该噪声来自哪里。 这是我主要关注的问题。 也许吧
    通过查看此图片、您可以看到 TPS82140SILT 或 TPS82084SILT 是否正常工作? 可能是外设组件上的问题导致了此问题? 3.3V 直流/直流(TPS82140SILT)似乎会导致 HF 噪声问题(通过将其与12V 源图进行比较)。

    2
    1:
    黄色= 12V 大容量电容至3.3V 直流/直流、蓝色= 3.3V 输出电容、红色= 1.2V、在靠近负载的10nF 电容上测得。 20MHz 带宽、"尾纤"测量样式。
    1.2V 输出(TPS82084SILT)上的低频纹波看起来正常。

    请告知、

    Gilad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将直接讨论离线。