This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LM3463:使用两个 LM3463驱动6个 LED 灯串

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3263, LM3463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914159/ccs-lm3463-driving-6-led-strings-using-two-lm3463

器件型号:LM3463

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。


 我们的设计中有6个 LED 灯串(28个 LED/灯串)、我们计划使用以下电路驱动它们:

以下是这些 LED 灯串的一些规格:

  • LM3263 [从器件]
    • 每个灯串的电流= 300mA
    • 每个灯串的最大 Vf = 93.8V
  • LM3263 [主器件]
    • 灯串#1电流= 300mA
    • Max.VF 字符串#1= 89.6V
    • 灯串#2电流= 460mA
    • 最大 VF 灯串#2 = 47.6V

我们的问题是、在 LM3463 [主器件]上、我们可能会遇到 MOSFET 功率耗散问题。

您能否帮助并确认这是否正确,并在需要时帮助建议解决方法?

谢谢你。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、您将遇到 MOSFET 功率耗散问题。  例如、93.8V - 47.6V = 46.2V、在460mA 下、MOSFET 必须耗散21.25W。  您选择的 MOSFET 不是为了耗散功率、因此它可能也会对其他灯串产生问题。  LED 灯串电压的4V 差异将导致1.2W 的功耗、它还将超过所选 MOSFET 的 SOA (安全工作区)(使用直流线路、因为这是一个线性器件)。  该 EVM 在200mA 的低电流下使用 FDD2572。  FDD2572 SOA 允许在0.2A 电流下全电压使用、并且可以具有适当的散热。

    我建议对主器件#2灯串使用单独的转换器、或排列 LED、使其更接近其他灯串电压。  如果使用足够大的 MOSFET、它将起作用、但它将耗散20W 左右。

    您还没有连接动态余量控制、请参阅数据表中的第20、21页。  您的灯串接近 LM3463的最大工作电压、我将检查电路运行情况、以确保它不会出现诸如启动时的最大电压问题。

    此致、