This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62080:软启动时的行为(紧急帮助/)

Guru**** 2506215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62080, TLV62084, TPS62080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912823/tlv62080-behavior-at-soft-start-urgent-help

器件型号:TLV62080
主题中讨论的其他器件: TLV62084TPS62080

TLV62080 (A)、TLV62084 (A)、TLV62082

 在任何情况下、软启动时间都被描述为40us。
由于输出线路电容器容量大、并且启动时负载电流大、
如果无法在软启动时间内达到目标电压、
我想它将转换为正常运行并继续加电。

EN 置位后、开关操作启动40uS、
描述为它以10mV/us 的斜率开始。


我 希望知道它是否在启动时不会脱离设定的电压、或者继续软启动行为、直到达到目标电压。

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    由于高负载和输出电容、输出电压无法在软启动时间内设置电压。 通过预偏置电压电容器的标准启动、它将达到标称输出电压。 如果您看一下数据表中的图16和17、则会发现器件在有负载和无负载的情况下的启动行为。 器件将存档目标值。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    感谢您的回复。 我仍然对软启动有疑问。 请告诉我。


    (1)软启动周期
    数据表中没有说明。 它的周期是多少?

    (2)软启动时的斜率
    有一个大约10mV/usec 的说明。 无论设置的电压是多少、都是其值


    (3)如果软启动无法在软启动周期内启动软启动

    E2E 响应和数据表中有一个说明、
    但是、如果它无法在软启动周期内启动、则进入正常运行模式并继续启动、此时的电感器电流根据电感器电流限制条件工作。

    在数据表的图16和图17中、
    无论 有无负载、电源都已正确启动、
    我认为这是因为它是在软启动期间启动的。

    无法在软启动周期内完成启动、
    此外、临界启动条件(具有或不具有电感器电流限制功能)
    工程师担心电压过冲。

    ≪具体而言、我们的使用条件如下所示。
    ・同时启动输入 VIN 和 EN
    ・Ω 输入电压 VIN:5V
    ・μ V 输出电压 VOUT:3.3V
    ・VIN 电压在大约2ms 内从0V 上升至5V、
    在 VIN 启动期间、此 IC 的输出将首先启动
    ・输出线路电容器的总电容为100uF 至150uF
    ・我认为它在启动时几乎不消耗任何电流、但在启动后消耗大约300到500mA 的电流。

    根据数据表的负载瞬态和线路瞬态数据、
    是否认为其过冲将处于低于约100mV 的波动范围内?


    (4)如果难以回答(3)
    如果难以回答上述(3)、在目标器件的评估板上、
    您能否在我们的 EVM 上测试上述条件?

    (5)外部软启动电路
    请参阅应用手册"slva307b"
    这里介绍了外部软启动电路、
    此方法是否适用于 TLV62080系列和 TPS62080系列?

    我们非常感谢您的任何建议。

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    很抱歉耽误您的回答。  

    • 预期的启动时序为1ms
    • 无论设置何种电压、输出上升时的软启动斜率均为10mV/us。  
    • 如果应用中使用的 BOM 在数据表中有建议、它不会造成关键问题、您可以通过 PSPICE 和 webench 仿真模型对其进行仔细检查。 但是、应评估该器件可支持100uF 以上的输出电容值、因为该值超出数据表建议值。 请使用仿真模型进行评估。

    为了进一步讨论,我建议通过邮件联系。

    此致、

    Tanvee