This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:避免耗尽 MOSFET

Guru**** 2811765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914113/ucc28780-avoid-depletion-mosfet

器件型号:UCC28780

您好!

我正在执行一个输入电压非常高的应用、因此耗尽型 MOSFET 的价格对于设计至关重要... 我想知道耗尽型 MOSFET 是否可以由电阻器和齐纳二极管替代、如下图所示、将电流和电压(至11V)限制在引脚上:

如果您认为这是不可能的、您是否会有另一种可能的解决方案?

非常感谢!

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信为了使器件正常运行、您需要一个耗尽模式 MOSFET。  电流会随电阻器和线路电压的变化而变化过多。

    此致、