This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563231:在连接具有高浪涌电流的13V+时 IC 会烧坏

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914288/tps563231-ic-burns-when-connecting-13v-with-high-inrush-current

器件型号:TPS563231

你(们)好 我们在新设计中使用了 TPS563231。 电路工作正常、但我们可以看到将输入插入13V+电源时 IC 会烧坏。 如果我们在 已连接 TPS563231的情况下打开电源、则 IC 处于活动状态。 通过 IC 的浪涌电流似乎很高。 在12V 时、IC 也不会损坏。

这是已知问题吗? 除了热插拔之外、还有其他解决方案吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    热插拔时、您是否可以在 VIN 引脚上看到大电压尖峰? 它应该在那里。 通常、您需要将 TVS 与输入电容器或大电容并联、以抑制电压尖峰。