This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:EN 引脚关闭高侧和低侧 FET?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914324/tps65296-en-pin-switching-off-high-side-and-low-side-fet

器件型号:TPS65296

您好!

你好。 我希望你们做得好。

我们的客户想知道  、EN 引脚是否关闭 TPS65296的低侧和高侧 FET:包括 VDD1和 VDD2输出?

数据表中的内容与此类似:"使能引脚打开直流/直流开关转换器"、但"关闭"状态没有定义。

如果您能帮助我们向客户提供这些信息、我将不胜感激。  

谢谢、祝您愉快。  


此致、  

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VDD-EN 控制 VDD1和 VDD2降压、如果 EN 关闭、则两 个电源轨的高侧和低侧 FET 都将关闭、降压将被禁用。

    裕昌