This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2891:电源设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912589/ucc2891-power-supply-design

器件型号:UCC2891

我的电压输入为19.2至148v、我需要5V@12A、15V@3A 和-15v@0.5A 的输出。 我想制造有源钳位 正向转换器。 UCC2891是否会在此输入范围内工作? 如果 有任何可用的参考设计、请分享。

谢谢你

Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、
    我找不到符合您要求的参考设计。

    可从以下位置获取此器件的参考设计:

    此致

    John