This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:Vcell7上的单元格值错误

Guru**** 2603875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910697/bq40z80-wrong-cell-value-on-vcell7

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们是采用7S1P 封装的 Usikng BQ40Z80。

我们将在实际负载下驱动一些测试、在300ms 周期内具有100ms 长的脉冲(负载瞬态)。

当 Vcell1...6变得平滑时、Vcell7看起来非常尖。

由于 Vcell7是根据 VC7和 Vcellx 计算得出的、因此我很清楚、我们在 VC7引脚上会捕获噪声。

由于我们无法更改硬件短期版本、因此我们要查看一些软件权变措施、尤其是 技术参考(SLUUBT5B)的表 B/附录 B 中提到的解决方案。

我们如何更改这些设置? 我们是否需要新的/特定的固件?

其他要查看的选项包括:使用 VBAT 而不是 VC7、并在主机 MCU 中计算 Vcell7 (因为 VBAT 应该是 VC7的滤波版本)。

另一种方法是在 VC7sns 上添加一个小电容器、但这需要进行小的硬件更改(我们可以对其进行测试、以确定是否有用)。

你怎么看? 是否有更好的建议?

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    您是否能够提供 bqStudio 日志、以便我可以看到电池7的电压有多大噪声?

    我想您可以在 VC7SENSE 引脚上尝试一个小电容、看看它是否有用。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过 Outlook 发送给您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    我假设您的客户已经进行了良好的校准、对吧?

    如果客户使用恒定电流进行放电、是否会出现此问题?  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    分别为是和否...

    我们在 VC7上尝试使用 RC 滤波器(>300ms 时间常数)、永久打开7节分压器、更改分压器中的电阻值、我们仍然观察到7节电池测量不良...

    最后一张幻灯片仍然是 技术参考(SLUUBT5B)表 B/附录 B 中提到的软件滤波器。

    我们如何访问或更改这些设置?

    非常感谢您的参与

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    我刚刚检查过。  TRM 中的"Calibration:Filter:Average V/I/P"菜单 实际上是一个私有参数、因此客户无法更改它。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Andy、

    kr

    Vincenzo