This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:是否有可能制造一个3kW 电源

Guru**** 2562550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065, UCC28070, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913577/ucc28065-is-it-possible-to-make-a-3kw-power-supply

器件型号:UCC28065
主题中讨论的其他器件: UCC28070UCC28064A

尊敬的 TI 朋友:

       (Ucc28065)是否可以制造3kW 电源?此处是否有 THD 测试报告?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    感谢您关注 UCC28065交错转换模式(TM) PFC 控制器。  

    如果有足够的时间和金钱、任何不违反物理定律的东西都是可能的。  因此:可以、使用 UCC28065的3kW PFC 电源。

    但使用 TM 的如此高的功率水平通常被认为是不可行的。 根据您的最小输入电压规格、每个相位中的峰值电流范围为~25A 至~52A、MOSFET 将需要在控制器和 MOSFET 之间使用栅极驱动缓冲器。  除了其他考虑因素外、此类设计通常被视为非常不经济、即使是可能的。  UCC28065数据表的第9.1节(第37页)表明、TM PFC 转换的实际可行范围介于150W 至800W 之间。  在这些价值之上和之下进行设计仍然是可能的,但除非特殊情况支持这一决定,否则实用性就会减弱。

    3kW 的可行替代方案是 UCC28070 交错式 CCM PFC 控制器、每相电流要低得多。  

    此致、
    Ulrich

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich;

         感谢您的回复;我想知道 ucc28065和 ucc28064A 的区别;因为最近发布了 ucc28065;

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    相对于 UCC28064A、UCC28065有两个主要变化:

    UCC28065 能够切换至 UCC28064A 最大频率的两倍、从而使您能够减小升压电感器的尺寸。

    2、 UCC28065中的过零失真校正电路已经被移除、因为在较高的频率下、这个电路会增加过多的导通时间。

    除此之外 、UCC28065主要与 UCC28064A 相同。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich;

       感谢您的详细解释。