主题中讨论的其他器件: UCC28070、 UCC28064A
尊敬的 TI 朋友:
(Ucc28065)是否可以制造3kW 电源?此处是否有 THD 测试报告?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Tony、
感谢您关注 UCC28065交错转换模式(TM) PFC 控制器。
如果有足够的时间和金钱、任何不违反物理定律的东西都是可能的。 因此:可以、使用 UCC28065的3kW PFC 电源。
但使用 TM 的如此高的功率水平通常被认为是不可行的。 根据您的最小输入电压规格、每个相位中的峰值电流范围为~25A 至~52A、MOSFET 将需要在控制器和 MOSFET 之间使用栅极驱动缓冲器。 除了其他考虑因素外、此类设计通常被视为非常不经济、即使是可能的。 UCC28065数据表的第9.1节(第37页)表明、TM PFC 转换的实际可行范围介于150W 至800W 之间。 在这些价值之上和之下进行设计仍然是可能的,但除非特殊情况支持这一决定,否则实用性就会减弱。
3kW 的可行替代方案是 UCC28070 交错式 CCM PFC 控制器、每相电流要低得多。
此致、
Ulrich
您好 Tony、
相对于 UCC28064A、UCC28065有两个主要变化:
UCC28065 能够切换至 UCC28064A 最大频率的两倍、从而使您能够减小升压电感器的尺寸。
2、 UCC28065中的过零失真校正电路已经被移除、因为在较高的频率下、这个电路会增加过多的导通时间。
除此之外 、UCC28065主要与 UCC28064A 相同。
此致、
Ulrich