This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:快速输出放电

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914221/tps2595-quick-output-discharge

器件型号:TPS2595

您好!

快速输出放电功能能否在 VIN<2.7V 的条件下工作?

我不需要保证。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    TPS2595的内部 LDO 可在 VIN UVP (下降)电压及以上时可靠工作。 但对于 VIN 低于 VIN UVP 阈值的情况、LDO 输出会发生压摆。

    您可以预期 QOD FET 在(转换模式下)工作至2.3V 左右。