This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:在轻负载下设计1V 输出

Guru**** 2542540 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913785/lmz21701-designing-for-1v-output-at-light-loads

器件型号:LMZ21701

尊敬的 TI 团队:

我使用的 LMZ21701模块的输出电压= 1V输出电流= 150mA。

 

在这种情况下、LMZ21701进入节能模式(PSM)以保持高效率。 在这种情况下、我只知道以下两种后果:

-开关频率随负载电流线性降低。

- Power Web-Bench 无法工作、因为 PSM 建模尚未集成到仿真软件中。 在这种情况下、我们应查看数据表第一页上的效率图。

 

我有以下疑问:

[1]即使输出电压范围为0.9V 至6V、效率图(在第一页)也不显示轻负载下1V 的曲线。 在这种情况下、是否有办法知道效率是多少?

[2]除了上面提到的关于 PSM 模式的两个后果之外、在 PSM 模式下使用此 LMZ21701模块时、我们还应记住哪些其他后果?

 

谢谢、此致、

Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    [1] 1V 输出的效率应接近1.2V 曲线、可能会降低2%、因此根据1.2V 曲线、我估计在150mA 时~57%。 WEBENCH 曲线1V 和1.2V 实际上显示的差值小于1%>=300mA。

    [2]当器件在 PSM 模式与 PWM 模式下运行时、输出纹波将增加。 如果您的设计主要是在 PWM 模式下工作、则可能需要使用比您原本需要的更多的输出电容。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kris!