This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:bq24640 PG 引脚控制 LED 闪存

Guru**** 2392105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914226/bq24640-bq24640-pg-pin-contect-led-flash

器件型号:bq24640

大家好、我目前使用的是 BQ24640、采用了推荐的原理图。 电路工作正常。

正如预期的那样:充电电压设置为约11.4V。充电电流约为350mA、12V/30F 插件容量、充电时间为15分钟。当过载电压达到11.4V 时、万用表显示充电电流为零、然后 PG 引脚指示灯将闪烁。

我是否可以问、此时 PG 引脚的 LED 闪烁原因是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      输入电压是多少? 您能否使用信号 VCC、SRN、PG 和充电电流捕获显示振荡的波形? PG 在睡眠模式期间处于关闭状态、因此根据测试条件、最有可能的情况是充电器进入和退出睡眠模式时发生振荡。 此外、部分原理图不完整、未显示完整的原理图、