This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:TPS2124和 TPS2120之间的差异

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2124, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913725/tps2124-difference-between-tps2124-and-tps2120

器件型号:TPS2124
主题中讨论的其他器件: TPS2120

尊敬的所有人:

TPS2124和 TPS2120之间的差异。 我知道主要的区别是输出电流限制。

请告诉我另一个区别、即 TPS2124的功能。

此外、TPS2124的数据表中没有关于"使用 TPS212x 进行热插拔"(TPS2120/2121的数据表)的说明。  

是否有针对热插拔的措施?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luna、

    欢迎使用 E2E!

    TPS2120和 TPS2124在功能上等效于引脚对引脚器件。 唯一的区别是 TPS2124已经过优化、可支持比 TPS2120更低的电流限制设置。 目前尚未介绍 TPS212x 数据表中的热插拔方案、但相同的概念适用于 TPS2124。 如果系统将遇到热插拔事件、我建议使用您提到的章节"10.7TPS212x 热插拔"中所述的 TVS A。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Robles

    感谢你的答复。 我理解您的答案。

    此致、