This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:将 TPS25940A 用于超级电容器充电器

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913322/tps25940-using-a-tps25940a-for-supercapacitor-charger

器件型号:TPS25940

您好!

在 RTC 备用方案中、我使用 TPS25940A 为5F 超级电容器充电。 我很难计算电容器的设定充电电流(我希望小于0.5A)。
使用此器件的 TI Excel 电子表格工具可得到以下电路。

220nF 的 CdVdT、用于92ms 斜坡时间和 Icharge 或0.27A
ILIM 设置为1.89、RLIM 为47k。

我是否正确地说 ILIM 是浪涌限值、但0.27A 是稳态充电电流?

我的电路是否正确? (仍要将超级电容器添加到输出端。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在我帮助您进行计算之前、

    • 您能告诉我超级电容器的最大额定电压吗?
    • 您能否共享系统级方框图? 这是为了了解电子保险丝是仅用于为超级电容器充电、还是还必须用于其他负载。
    • 您是否看 过应用手册 《使用电子保险丝为超级电容器充电》
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    回答您的问题:

    电容器的额定电压为5.4V (尽管我们也在研究5V 版本)。
    电子保险丝仅用于为超级电容器充电。 其他负载正在使用输入上的5V 电源轨。 输出端直接连接到电容器和 RTC IC 的 VBAT 输入端。
    是的、我已经阅读了应用手册、使用搜索功能在这里的许多文章中进行了浏览。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果超级电容器是连接到 TPS25942输出端的唯一负载、则流经电子保险丝的唯一电流是为电容器充电。

    因此、您实际上可以使用电子保险丝的电流限制功能来限制电容器的浪涌电流/充电电流、而不是 dVdt 电容器。

    如需更多信息、请参阅以下 e2e 帖子、

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/912333

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢!