This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:Fly-Buck 与 LM5164不能正常工作

Guru**** 2812655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914027/lm5164-fly-buck-not-working-properly-with-lm5164

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件: LM5161

我正在尝试制造基于 LM5164的 Fly-Buck 转换器(每个轨400mA 时为+/-20V)、但无法使隔离轨正常工作。 一旦我加载该电源轨、其上的输出电压就会崩溃、并且我没有输出。 但是、如果我在非隔离轨上施加负载、我可以从隔离轨获取一些电流。 但它绝不是一对一的关系。 例如、为了在20V 电压下从隔离轨获得100mA 的电流、我必须在20V 电压下将主轨负载至300mA。

看一下开关节点波形、芯片看起来好像一直在 DCM 模式下工作、而不"看到"电感器次级侧的负载。 LM5164是否不适合 Fly-Buck 操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IIya、

    当初级侧的负载较低时、LM5164以 DCM 模式运行。  如果您尝试在初级侧的输出电流较低时从次级侧拉出电流、则会导致次级侧的电压崩溃。  我怀疑这是发生的情况。  因此、LM5164不适用于 Flybuck 拓扑。  如果确实是这种情况、则需要加载初级侧、或选择强制 CCM 运行的器件、例如 LM5161?

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 是的、您的解释接近我的想法。 如果 TI 的某个人在我最初关于 LM5164的 Flybuck 配置的问题中对此进行了阐述、那将会很好。

    必须重新制造 PCB 并获取更多器件来测试 LM5161解决方案。