This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS659113 Eola 和查找推荐的替代产品

Guru**** 1857630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912308/tps65911-tps659113-eola-and-finding-for-recommended-replacement

器件型号:TPS65911

目前、我们使用 的是 TPS659113、我们收到了 Eola 通知。 我来到 了 TPS659119、但我发现 TPS659113具有备份管理块、 TPS659119没有备 份管理块、但无法在数据表中找到备份管理信息。

  TPS659113中的备份管理是什么意思?

TPS659119接受16.384MHz 和32KHz 的外部频率、就精度焦点而言、建议在设计中使用哪些频率?

与32KHz 晶振相比、使用外部16.384MHz 晶振有哪些优缺点?

与16.384MHz 晶体相比、使用外部32KHz 晶体有哪些优缺点?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alder、

     TPS659113A2ZRC 和 TPS659113A2ZRCR 都属于低容量器件、这些器件不会经过 nFBGA 封装的转换过程。 它将停产、PCN 应提供有关购买期限的更多信息。

     我们建议客户在需要时改用 TPS6591133A2ZRC。

     该器件体积更大、并将在新基板合格并准备就绪时转换为 nFBGA。 这意味着器件型号将发生变化(新封装意味着新器件型号)–但器件本身将保持可用状态。 对于 TPS6591133A2ZRC、我们预计它将在2020年9月下旬达到 RTM。 根据9月的转换日期、将于2020年9月底发送 PCN、该 PCN 将在2021年3月之前提供最后一次购买、并在2022年3月提供 TPS6591133A2ZRC 的最后一次发货日期

      此 nFBGA 封装提供了与 MicroStar BGA 等效的数据表电气性能、也与 MicroStar 等效的电路板布局/封装尺寸。 除了尺寸和引脚排列外、nFBGA 还提供与 MicroStar 相同的 X 和 Y 尺寸、以确保引脚对引脚兼容性。 在某些情况下、Z 封装尺寸(厚度)可能略薄。 有关更多详细信息、请查看   TI.com 上的此 nFBGA 应用手册。

     希望这对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、


    感谢您的建议。

    我来看 一下 TPS6591133A2ZRC 、它与我的现有器件 TPS659113A2ZRC 类似。

    如果我错了、那么这2个器件的不同是默认设置、我注意到唯一不同的是 GPIO 0和 GPIO 7、所有其他电源轨和 RTC 将是相同的。

    再次感谢、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的; 从 TPS659113到 TPS6591133只是一个 GPIO0和 GPIO7连接交换、现在可以使用现有的封装完成。

     从 TPS6591133 Microstar BGA 封装到 TPS6591133 nFBGA 封装只是对 BOM 进行了更改、无需进行硬件更改、除非存在 Z 高度的问题、因为如果存在高度差异、该问题仍待定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Phil。