请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54202 您好!
我使用 TPS54202在24V 输入下生成6V 500mA 输出、我已根据 d/s 将 EN 引脚悬空、并已测量 EN 引脚的电压为4.3v。 但我得到的输出为0v、 SW 引脚为0v、BOOT 引脚为6.3V。
为什么会发生这种情况,我应该怎么做才能使它正常工作?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.