This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:TPS566235

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20, TPS566235, TPS65296, TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914055/tps566235-tps566235

器件型号:TPS566235
主题中讨论的其他器件:TPS549A20TPS65296TPS561201

抱歉、多个器件型号不起作用、因此我将逐一询问。

EN 引脚是否切换低侧和高侧 FET? 对于以下器件:
TPS549A20 -是的、已回答。
TPS566235
TPS65296:包括 VDD1和 VDD2输出
TPS561201

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于其他三个器件、当 EN 被禁用时、降压输出将同时关闭高侧和低侧 FET。 对于65296、VDDEN 控制 VDD1和 VDD2。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yuchang、

    谢谢! 现在很清楚。 BTW 数据表中应对其进行说明。
    再次感谢、致以诚挚的问候。
    塞尔日