This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:连接外部电源时、BQ27426容量会跳转

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912174/bq27426-bq27426-capacity-jump-up-when-the-external-power-is-connected

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

客户在一个项目中使用了 bq27426芯片、并已校准电池并将参数写入寄存器。

现在、他在连接 USB 电源并启动器件时发现电池 SoC 和保持容量不正确、否则是正确的。

他 观察到、当连接外部电源并启动器件时、电池电压、SoC 和保持容量会大幅增加。

您能不能帮助您评论一下导致此类问题的原因以及如何解决此类问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    电池是否通过 USB 充电、充电过程中会发生这种情况?

    您能否提供此情况的.gg 文件和日志文件?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    关于第一个问题:

    它可以通过 USB 适配器连接供电和充电。 充电期间不会发生这种情况。

    它发生在器件启动时(所有芯片 POR)。  

    关于.gG 文件:

    它发生在我们的器件中、因此无法得到它。

    我们还可以观察到以下信息:  
    连接 USB 电源后、电池电压升高。 我们可以使用万用表 测量它。
     当电池容量较低时、电池电压上升约0.23V。
    我想这会影响器件通过 USB 电源加电时电量监测计的初始化。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    您能否尝试使用 EVM 重新创建错误以收集日志文件和.gg? 如果没有这些信息、我们就没有足够的信息来回答。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

     EVM 板很难重现错误、因为 我们的器件与 EVM 板不同。  

    首先、在这种情况下、我们的器件和电量监测计具有[无功率]、此时电量监测计配置为默认值。  

    其次、连接 USB 适配器为我们的器件和电量监测计供电;  

    然后、器件启动并初始化电量监测计(配置电量监测计校准参数);

    最后、电量监测计已初始化且器件正在运行;

    电量监测计检查电池电压...,但由于 USB 电源,电池电压更高。 因此电量监测计计算 电池容量不准确。

      器件启动且电量监测计断电时、我们的器件需要配置电量监测计的计算参数。

     

    此致、

    Mike Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您在 EV2400初始化后将其连接到监测计器件、然后您可以转储 gg 文件并创建日志文件。  请与我们共享这些文件。

    Andy