主题中讨论的其他器件: EV2400
您好!
客户在一个项目中使用了 bq27426芯片、并已校准电池并将参数写入寄存器。
现在、他在连接 USB 电源并启动器件时发现电池 SoC 和保持容量不正确、否则是正确的。
他 观察到、当连接外部电源并启动器件时、电池电压、SoC 和保持容量会大幅增加。
您能不能帮助您评论一下导致此类问题的原因以及如何解决此类问题?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户在一个项目中使用了 bq27426芯片、并已校准电池并将参数写入寄存器。
现在、他在连接 USB 电源并启动器件时发现电池 SoC 和保持容量不正确、否则是正确的。
他 观察到、当连接外部电源并启动器件时、电池电压、SoC 和保持容量会大幅增加。
您能不能帮助您评论一下导致此类问题的原因以及如何解决此类问题?
谢谢。
您好、Wyatt、
关于第一个问题:
它可以通过 USB 适配器连接供电和充电。 充电期间不会发生这种情况。
它发生在器件启动时(所有芯片 POR)。
关于.gG 文件:
它发生在我们的器件中、因此无法得到它。
非常感谢!
您好、Wyatt、
感谢您的回答。
EVM 板很难重现错误、因为 我们的器件与 EVM 板不同。
首先、在这种情况下、我们的器件和电量监测计具有[无功率]、此时电量监测计配置为默认值。
其次、连接 USB 适配器为我们的器件和电量监测计供电;
然后、器件启动并初始化电量监测计(配置电量监测计校准参数);
最后、电量监测计已初始化且器件正在运行;
电量监测计检查电池电压...,但由于 USB 电源,电池电压更高。 因此电量监测计计算 电池容量不准确。
当 器件启动且电量监测计断电时、我们的器件需要配置电量监测计的计算参数。
此致、
Mike Song