This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:VSENSE 和 VDD 电源序列

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914070/tps3808-vsense-and-vdd-supply-sequence

器件型号:TPS3808

您好!

我是否可以在 VDD 之前进行功率感测。 我必须监控主电源电压。 首先是感应电压、然后是 VDD。

我还想监控1.2V。 因此、应该选择的阈值应该是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    我已回答了您的另一个主题、并关闭了这个重复的主题。

    谢谢、
    Abhinav。