This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:Vcc 的最小值和最大值

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913370/tps43060-min-and-max-value-of-vcc

器件型号:TPS43060

大家好、

您能告诉我 Vcc 的最小值和最大值吗?

我的客户想知道 Vcc 的范围。

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    VCC 值将随 VCC 引脚上的不同负载而变化。 因此 VCC 值将在不同的工作频率、不同的驱动电阻器上发生变化。。

    您为什么需要 VCC 变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的快速回复。 但是、Vcc 是内部7.5V LDO 的输出。 该值的变化是否取决于外部设置?

    因为我已经通过电子邮件共享 客户询问最小值和最大值。

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    内部7.5V LDO 的调节性能较差。 当负载电流高于50mA 时、 它可能会降至非常低的值、例如低于5V。  

    我将检查我们是否有相关数据、但请注意、即使我们找到了这些数据、它只是基于多个 IC 的测试数据、仅供参考。

    此 LDO 仅供内部使用、不建议使用外部负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    电压范围为7.1-7.8V、电流为40mA I_VCC。 但这仅供参考、因为结果基于有限的样本。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的检查。  

    在其原理图中、Vcc 未连接到其他负载。 因此 Vcc 应为7.1V 至7.8V。

    当它们因故障而更换新的 TPS43060时、Vcc 为7.3V。 该值是否正确?

    我想确保它在规格中。  

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi、

    是的、7.3V 符合规格。