This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:车辆应用

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913988/lmr36520-vehicle-application

器件型号:LMR36520

该器件是否坚固耐用、足以承受24V 汽车环境、以及与启动机电机等相关的所有浪涌、或者是否需要额外的保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此器件的绝对最大额定电压为70V。  只要输入瞬态电压"尖峰"保持在此电平以下、就不建议提供额外的保护。   

    希望这对您有所帮助?