This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2585:电流限制

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913764/lm2585-current-limit

器件型号:LM2585

大家好、

我的一位客户在输出短路测试期间遇到器件问题。 反激式输出设计用于24V 输入的15V/1.2A 电流。 对于 UL 安全测试、输出被短接并观察到器件电流不受限制并且输出未关闭。 这会导致变压器饱和和故障。 您能不能为解决此问题提供快速建议。

提前感谢您的帮助和支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    您能否提供原理图?  

    对于 LM258x 系列、过流行为在基于反馈引脚和误差放大器的软启动完成之前不会启用。 如果您具有接地反馈、则不会启用过流保护、因为器件的内部软启动从未完成。  

    因此、您将需要一个外部电路来实现过流保护功能。  

    谢谢、

    Richard