This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:即使通过 BQSTUDIO (v1.3.86.6)更改了电池电压、RSOC 仍能保持100%和剩余电量正常

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913600/bq28z610-r1-the-rsoc-kept-100-and-remaining-capacity-in-correct-even-changed-the-battery-voltage-with-bqstudio-v1-3-86-6

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ28Z610GPCCHEM

大家好、

  我的客户报告了 SOC 的问题:使用 BQSTUDIO 匹配电池 ID 后、SOC 不会在电池电压变化时发生变化、 ROSC 保持100%的显示;剩余电量、完全充电容量始终显示为0mAh。  

 您能否 就如何解决 此问题发表意见?

  所示为详细图。 e2e.ti.com/.../BQ28z610_2D00_R1-SOC-incorrect-issue.docx

 此致

Benjamin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    您能否提供读数的.gg 和日志文件? 此外、确保像设计容量一样对正确的参数进行编程、如果设计容量不正确、则可能导致读数错误。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

      文件列表如下所示。   e2e.ti.com/.../CG-_2600_-LOG-File.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    1)

    确保按照 GPCCHEM 工具为电池选择化学 ID。

    2)

    此外、在电池上运行学习周期以确保 RSOC 准确无误。

    3)

    确保在运行测试时启用监测计、请参阅 TRM 中的第6.1节。

    4)

    按照 EVM 用户指南中的设置步骤进行操作。

    此致、

    Wyatt Keller