Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, TPS53632G
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG5200 主题中讨论的其他器件: TPS53632G
大家好、
客户希望 将 LMG5200用于具有以下规格的降压转换器。
输入:16-36 VDC
输出:10A 时为1.1V、1.5V/6A、3.3V/6A。
我们是否有使用 FPGA 作为控制器的类似应用的参考设计?
此致、
Danilo