This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:PMP30605:找不到电机 BS64048CT

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30605, UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913444/ucc28911-pmp30605-can-not-find-the-motor-bs64048ct

器件型号:UCC28911
主题中讨论的其他器件:PMP30605

大家好、

我的一位客户无法购买参考设计 PMP30605中使用的电机 BS64048CT 、并且  找不到任何规格。
您能告诉我们一次侧,二次侧和辅助侧之间的匝数比吗?
BS64048CT 是否可以替换为我们的串联电机?

www.ti.com/.../PMP30605

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您关注 UCC28911和 PMP30605参考设计。

    我相信 BS64048CT 变压器是 Bourns、Inc.的定制设计  我在他们的网站上找不到规格(尽管有一个器件型号与 BS64042CS 相似、但 它没有类似的绕组)。  我不知道 Wurth Electronik 是否提供替代器件、因为我们没有详细信息。  

    我已向 PMP30605的设计人员发送请求、以了解变压器结构的详细信息。  
    收到回复后、我将在此处发布相关信息。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我收到了一些有关变压器结构的信息。

    磁芯尺寸 = EE20、 Lm = 880uH (如原理图所示)

    一次侧绕组匝数= 82T (41 + 41)、二次侧绕组匝数= 9T、辅助绕组匝数= 12T。

    铁氧体磁芯材料未知。 我建议选择适合50k-100kHz 范围的低损耗材料。

    此致、

    Ulrich