This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010512B:提升的输出

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP010512B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913947/dcp010512b-elevated-output

器件型号:DCP010512B

我有 一个 DCP010512B、在单轨配置中、+5VDC 输入会导致6.8-6.9VDC 输出、这说明存在最低电流消耗要求或它是否是不良部件。 我正在驱动少数逻辑 IC、而不消耗大量功率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您有哪些系统要求?

    您的设计中可能会选择一个最重要的器件...请允许我在这里提供帮助。

    要了解负载电流与负载调节间的关系、您可以在数据表中找到上述图表、它们可能有助于解答您的问题

    如果还需要针对低负载电流进行严格的调节以及简单性、LDO 可能是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于也是传统设计的医疗设备。 隔离是一个关键的设计特性。负载是4个 HCSL 2630光电隔离器的输出侧、2个74HCT240八路驱动器和一个 IL715 ISO 驱动器 隔离电源的原始设计是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    由于这些是非稳压/隔离式电源模块、因此如果没有最小负载、输出负载调节可以高于典型的预期范围。 通常、建议在常规负载调节中至少有10%的负载、详见 第8.3.6和8.3.7节。  
    这可以通过在 VOUT 和 GND 之间放置一个"虚拟负载电阻器"来实现。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。