This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:EN 状态

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913898/tps22913-en-status

器件型号:TPS22913

大家好、  

下面是有关 TPS22913C 的问题。  

为了解决其他负载问题、客户希望通过低于 EN 的控制来使 Vout 缓慢下降。 请检查它是否正常或有问题。  

EN 先被拉低80us、然后拉高300us、然后拉低10us。 在这个控制的49个周期后、EN 被拉至低电平。  

我在数据表中看到、Ton 时间大于300us、因此 MOS 应该处于线性模式。 散热是否是一个问题? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    欢迎使用 E2E!

    TPS22913C 在器件被禁用时具有快速输出放电功能、当系统需要缓慢下降 Vout 时、这是不可取的。 您能否详细介绍为何为此应用选择 TPS22913C?

    此外、在禁用开关时、我从未看到过使用上述 EN 控制序列来控制输出压降。 客户是否能够测试序列以查看输出行为?

    此致、

    Andy Robles