This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:3A 或更高的负电压稳压器

Guru**** 2650225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM338, LM337, LM317, LM237, LM137, UA79, LM79, LM120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911950/lm338-negative-voltage-regulator-of-3a-or-greater

器件型号:LM338
主题中讨论的其他器件: LM337LM317LM237LM137UA79LM79LM120

目前、我有一个正/负电源设计、其中正侧使用 LM317、而负侧使用 LM337、但需要的电流超过它们能够提供的1.5A。  我认为 LM338替代了 LM317、它可以处理超过5A 的电流、并且应该能够完美工作。 但是、我找不到与 LM337等效的器件。  有没有这样的芯片、还是有更好的方法?

谢谢、

Mike Pittman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们目前没有电流更高的负 LDO、但您应该能够将 LM317数据表中的这一应用创意用于并联器件以获得更大的电流:

    您认为您可以做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    在我看来、LM338或上述电路仍会为正极侧提供诀窍。  您是否说无法在负极侧获得更高电流输出?  由于没有更高电流的负 LDO、是否有方法将来自 LM338或更高电路的正电流转换为负?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    John 回答正确、没有具有5A 电流限制的负 LDO。
    LM137、LM337、LM120、LM237、UA79、 LM79、LM320和 LM120均在负电源轨上提供1.5A 电流。

    如果要将正 LDO 用于负电源轨、则需要将其悬空。
    大多数设计人员选择不针对该电流大小执行此路线。

    John 的上述技术为您提供了具有额外电流的 LDO 的所有功能。
    如果您需要更简单的方法、但代价是在更高的电流范围内提供一些保护功能、则可以针对负电源轨调整 LM317数据表中的以下电路。  22 Ω 电阻器乘以输出电流、设置达林顿对开启的阈值、为输出提供额外电流。  BJT 的过热保护或过流保护、但在许多不需要的应用中、您将无法获得。  如果您确实需要这些功能、则需要考虑 John 提供的方法。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    该电路看起来可以用于正极侧。  您是否认为相同类型的布置适用于负电压?  317数据表显示了这种更高电流的电源设计、但337数据表没有显示。  此外、多个317设计是否优于单个 LM338?
    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    该电路当然可以用于负电源轨。
    我很确信、主要区别是为他们的备选器件更改了 BJT。
    因此、NPN 变为 PNP、PNP 变为 NPN。

    我一直在研究这些较旧的应用电路以实现现代化、我注意到它们仍然使用了1970年代或1980年代设计的原始器件型号。  因此、如果您选择使用这些应用电路、您可能希望找到现代 SMD 等效器件、这将为您节省大量资金和电路板空间。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     

    使用 Stephens 的建议或我的建议实际上取决于您的舒适度、我个人认为多个稳压器更好、因为它们共享电流并在负载短路时提供固有保护。 此外、它们还有助于散热。 因此、多个 LM317可能优于单个 LM338。 为了确保电路的稳健性、可能需要对外部晶体管解决方案进行更多的考虑。  

     

    我不知道为什么在 LM337数据表中未添加共享应用创意、这是在 LM317之后出现的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    选择多个 LM317的好理由。

    是否有任何关于 将此方法与 LM 337复制的想法?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在表面上、此配置似乎可以正常工作。  我强烈建议使用两个器件的 EVM 来查看控制方案是否在实践中有效。  

    我认为、为了确保这在应用中正常工作、一定要进行更多的时间微调。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果您不介意、您可以给我发送一条有关负轨上需要3A 或更高电流的应用的说明吗?

    我们正在考虑打造下一代电流更高的负 LDO。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我有一个使用 LM317和 LM337的双电压(正负)可变电源、只要负载低于1A、内部直流/直流转换器的额定电流为1A、该电源就能正常工作。  连接步进电机时、电压将被下拉。  事实证明、电机需要超过2A 的电流才能运行。  因此、我们决定使用3A 直流/直流转换器开发相同的电源。

    根据您如此慷慨地提供的所有信息、可能是时候解决此问题了。  我将对给定的解决方案进行一些测试、如果需要、请重新打开案例。

    感谢您的所有帮助。

    Mike