This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP021205:轻负载时的输出电压

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913195/dcp021205-output-voltage-at-light-load

器件型号:DCP021205

大家好、

我想尽快了解一些有关输出功率的问题。

如数据表图37所示、它并行使用。

 输出电压标准为75%负载。 是否在75%负载条件下检查运输测试?

 2.在轻负载时、它是典型值7/Max.15、如负载调节10%至100%所指定。

  5V/100mA 时的最大输出电压约为5.8V。

  没有最小值调节。如何找到5V/100mA 的最小值?

  我们创建了一个图表、其中考虑了预期输出波动的最大/平均/最小值。 理解是否正确?

e2e.ti.com/.../5V-Output.pdf

3. 数据表图37的电路图中描述的 Cin 建议值为12V 输入电压下的2.2uF 电容器。

  如果该 Cin 连接0.1uF、它是否会影响输出电压?

  我想知道不使用推荐的电容器导致的问题。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    1. 我不能完全确定您所谓的"运输测试"是什么意思? 您是否在购买/发货前参考过器件测试? 电气特性表是通过在所有条件下测试器件来确定的、这些条件包括75%负载条件。
    2. 预期输出电压范围为+/- 5%。 数据表中典型特性下的图16 展示了不同负载条件下的典型值。
    3. 我们建议选择2.2uF 低 ESR 陶瓷输入电容、以确保良好的启动性能。 如果不按建议使用、我们无法保证启动时的最佳性能。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    感谢您的回答。

    抱歉、发货测试位于。 我理解您的理解。

    我被用75%的负载进行了检查、感到很欣慰

    关于2、我们了解图16的典型特性。

    当应用于负载调节计算公式时、轻负载时它不会降至±5%以下、如前面发送的图表所示。

    在我发送的图中、Max。 为5.8V、而100mA/典型值为5.25V。 它超过±5%。

    您是否了解这一点?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我将让 Alejandro 回答你关于第2点的问题。  

    我有一个问题、即在100mA 时、您是如何以及在何处获得5.8V 最大预期输出电压的数据/图的? 这是您终端的基准测量吗? 数据表仅根据 Alejandro 在之前的解释中提到的典型值详细说明了5V 输出的负载调节。 根据 Alejandro 的+/-5%响应、我预计在负载为10%(400mA)时、图16上的输出电压大约为5.325V 的+5%、即5.6V。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我根据数据表进行了计算。

    75%负载时的 Vout 和100%负载时的 VOUT 摘自图16中的图和数据表规格。

    75%负载时的输出电压典型值5V 最大值5.25V

    100%负载时的输出电压典型值4.9V、最大值5.15V

    负载调节=(10%负载时 VOUT–100%时 VOUT)/75%负载时 VOUT

    负载调节典型值为7%、最大值为15%

    使用数据表中的器件比较表来找到最大值 输出电压的输出电压。

    0.15 =(10%负载时的 VOUT–5.15)/ 5.25

    10%负载时的 Vout = 5.94

    通过估算、25%负载(100mA)时的 VOUT 约为5.8V

    这种理解是否正确?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    您的理解是正确的。

    器件比较表下方的负载调节公式是一个近似值/准则。 根据我在使用该器件的实验室工作台上工作的经验、一个良好的经验法则是预期的输出范围为+-5%。
    DCP02系列是一款非稳压转换器。 因此、输出电压范围百分比会在不同条件下发生变化(例如、如果应用低于或高于10%的负载条件、VOUT 会发生变化)。

    此致、
    Alejandro