This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505B:UL1950测试

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913722/dcp010505b-ul1950-testing

器件型号:DCP010505B

我在 REV H 数据表中注意到、没有提到在器件上执行的 UL1950测试。  它仅提到用于1秒闪存测试的1KVrms、并且隔离栅上的最大连续工作电压为60VDC 或42.5VAC。  较早版本的数据表提到了 UL1950测试-它包含什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我已经联系了我的一位同事应用工程师、他可能对此部件有更多信息。 请期待明天的某个时候收到消息。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    由于许多客户误解了该条件、删除了电气特性表下的 UL1950测试规格。 该器件仍然是 UL1950认证的组件。
    DCP01系列仅适用于 UL1950识别测试(如旧版本中所述)、对于60s 的1kVrms 性能、直到今天仍然适用。 新的修订版数据表阐明了隔离栅上的直流电压存在限制。

    此致、
    Alejandro