This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ27510-G3:Battery Management Studio 仪表板的限制为2000mA

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912667/ccs-bq27510-g3-limitation-of-battery-management-studio-dashboard-to-2000ma

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他部件:BQ25892BQ25890

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是 Battery Management Studio、它具有 EV2300 I2C 接口和使用双 BQ 充电器 IC (BQ25890/BQ25892)和 BQ27510-G3 SUEL 监测计 IC 的定制独立充电器板。

充电电流可高达6000mA。 但是、Battery Management Studio 的虚线板限制为2000mA。 是否有方法更改此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    您能否说明您要更改的参数? Chg Current Threshold max (Chg 电流阈值最大值)为2000mA、但这不应限制您的充电电流、它只是告诉电量监测计何时进入充电模式。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt

    我的问题仅与仪表板中显示的信息有关。 即使我用5500mA 电流充电、也能正常工作。

    在此显示屏上、我将以1.6A 的电流放电。 蓝色箭头指向正确的刻度。  

    当我以超过2A (即5.5A)的电流充电时、蓝色箭头卡在2000、因为显示屏限制为2000。

    我的问题与更改显示参数的可能性有关、例如、将此2000限制增加到6000。

    遗憾的是、我在充电时没有保存图片、现在我已移至具有4K 分辨率的新计算机、仪表板显示屏完全拧紧、因为它似乎无法正确调整大小以适应这种高分辨率!!

    此致、

    Philippe MALECHA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我认为您的图片上传有问题。 根据我的理解、除了仪表板上的"电流"达到2000mAh 时、一切都正常工作?

    如果是这种情况、我将咨询软件团队。

    此致、

    Wyatt Keller