主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、
您好!
我使用的是 BQ27z561电量监测计。 我还购买了 BQ27z561EVM-011、用于通过 BQStudio 开发配置文件。 我总共使用6节 INR18650A 电池。 我想为此电池组(6节)创建一个配置文件。 因此、我很难在 BQStudio 中设置参数来创建黄金映像文件。 我在下面提到了单个电池组的电池参数。
INR-18650A 单节电池参数:
i.配置 数据 设计电压= 3600mV
二 配置 数据 设计容量= C =2500mAh
三 配置 数据 设计能耗= 9000 mWh
四. 配置 数据 SOH 负载 I =典型放电电流=??? (不知道)
V. Configuration Charge 充电电压= 4200mV。
六. 配置 充电终止 锥形电流= C/20 =??? (不知道)
您能否指导我如何将此参数用于6 nos 电池? 哪些参数是 BQStudio 的乘法或加法? 请向我建议如何继续。