This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:当 fsw=1400kHz 时、如何计算 Vin (min)以获得4.5V 的 Vout

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913484/lmr33630-how-to-calculate-vin-min-to-have-4-5-v-of-vout-when-fsw-1400khz

器件型号:LMR33630

你(们)好

我想问、

当 fsw=1400kHz 时、如何计算 Vin (min)以获得4.5V 的 Vout。

器件为"LMR33630BDDAR "。  

谢谢。

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您需要使用 Toff min 将 Vin_min 调制为4.5V Vo。

    当 Vin 减小时、Ton 将增大、直至 TOFF=TOFF_MIN 为50ns、然后转换器将扩展 TON、直至达到 TON_max=7U。

    然后,您可以使用(Vin (min)-(RDSON_H+Rdc_L)*IO-Vo)*7U=(Vo+(RDSON_L+Rdc_L)*IO )*50n 将 Vin (min)计算为

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danial

    感谢你的答复。

    我想下面的公式来自电感的伏秒平衡。  

     (Vin (min)-(RDSON_H+Rdc_L)*IO-Vo)*7U=(Vo+(RDSON_L+Rdc_L)*IO)*50n 以计算 Vin (min)

    让我再问一些问题。

    无论 频率如何、我是否可以始终在公式中使用 TON_max=7U、Toff_min=50ns 的值?

    因为我想计算在 fsw=1400kHz 时的运行频率。

    FSW=1400kHz、这意味着 TSW=1/1400kHz=714ns。

    我认为 TSW=TON+Toff、但714ns 在这里并不等于7US+50ns。

    我是否只是理解了 STH。 错误?

    我仍然尝试使用 TYP 根据上面的公式计算 Vin。 和最大值 RDSON_H 和 RDSON_L 的值。  

    我使用 webench 建议的 Rdc_L 值。

    由 RDSon_H (典型值)= 95m Ω、RDSon_L (典型值)= 66m Ω、Rdc_L=21m Ω、Iout=2.2A 提供  

    (VIN-(95m+21m)*2.2-4.5)*7U=(4.5+(66m+21m)*2.2)*50n

    输入电压(最小值)=4.788V  

    -

    由 RDSon_H (max)= 160m Ω、RDSon_L (max)= 110m Ω、Rdc_L=21m Ω、Iout=2.2A 计算

    (VIN-(160m+21m)*2.2-4.5)*7U=(4.5+(110m+21m)*2.2)*50n

    输入电压(最小值)=4.97V

    但是、在 webench 上输入4.788V 和4.97V 的 Vin 值后、仿真可能由于值较低而无法开始。

    因此、我尝试通过两种不同的方法来计算 Vin。 您能否仔细查看一下它、看看它是否正确?

    ①Calculate 数据表中的 μ A (器件本身)

    FSW=1400kHz→TSW=714ns

    Vout=Vin*(tsw-toff_min (max))/Tsw

    VIN=Vout* TSW/(TSW-toff_min (max))

       =4.5V*714ns/(714ns-85ns)

       =5.108V

    来自 webench 仿真的②Get (考虑分立式组件)

    条件:Vout=4.5V,Io=2.2A

    我的 Vin=5.2V (我尝试减小该值、直到无法完成仿真)

    这些条件显示在下面的链接中。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=53D23866152FFC9E

    也许 webench 提供的值最准确、您能不能向我推荐使用哪一个值?  

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以查看数据表图15、其中显示了 Vout=4.5V 时的最小值、 2A 时的最小值约为4.7V-4.8V

    使用 fsw 获得的 VinMin cacuage 是转换器可以保持1.4Mhz 的最小输入电压、在 Vin 小于该值后、频率将降低以保持 tonmin 恒定、直到 ton=7us。

    您也可以通过 PSpice 进行仿真,它也会显示结果。

    谢谢