This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:推荐的 PoE 器件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913868/tps23755-recommended-poe-device

器件型号:TPS23755

大家好、团队、

我发现 TPS23755是 PoE PD 1类选项。
您能就以下建议提供建议吗?
 PoE PSE 1类
 PoE PD 2类
 PoE PSE Type-2.
 PoE PD 3类
 PoE PSE Type-3.
 6. PoE PD 4类
 7. PoE PSE Type-4.

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Sawamoto:  

    感谢您的提问。 对于这些功率级别、有多种器件可推荐使用。 我已将一些流程图汇总在一起、以帮助您在从 PoE 产品系列中选择器件时做出决策。 有关 PoE 器件的选择、请参阅以下流程图:

    如果这不能回答您的问题、请告诉我、我很乐意提供其他信息。 谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师