This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:工作范围

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913916/tps92513-range-of-operation

器件型号:TPS92513

TPS92513规范意味着它允许在10V 至30V 输入电压下工作、并通过模拟控制电压(IADJ)将输出电流设置为100mA 至800mA。 我能不能产生一个单板、允许使用从10V 变化(缓慢)到30V 的输入电压驱动6V LED、并可变地设置该范围内的任何电流、 或者、能够在10V 输入和800mA 输出下运行是否会限制在30V 输入和100mA 输出下运行的能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS92513可以做到这一点、只需确保设计保持连续导通模式即可。  请参阅第11、12页的第8.3.4节: "当器件处于连续导通模式(CCM)时、模拟调光也最准确。 最大程度地提高精度
    电感器的尺寸、使1/2的峰峰值电感器纹波小于
    保持 CCM 模式的最小 LED 电流。"

    Iadj 具有10:1调光范围、100mA 至800mA 为8:1、因此处于范围内。  至于改变输入电压、它们是为此而设计的。

    此致、